AVT Vimba SDK 使用流程图
AVT Vimba SDK操作相机,需要进行初始化,然后打开相机,之后可以一直调用拍照API进行图像获取工作,可以一直保留Camera实例,直到上层软件不再需要为止。 只有当上层软件需要停止工作时,才需要进行相反的步骤:停止采集,关闭相机,销毁灭VimbaSystem实例。 可以参考下面的流程图:
sequenceDiagram
participant Application
participant SciAqAVT
participant VimbaSDK
Application->>VimbaSDK: Step1: VimbaSDK初始化
loop VimbaSDK初始化
VimbaSDK->VimbaSDK: VimbaSystem.Startup()
end
VimbaSDK-->>Application: Step1 OK
Application->>SciAqAVT: Step2: 打开一个相机
SciAqAVT->VimbaSDK: SciOpenCamera()
loop 打开相机
VimbaSDK->VimbaSDK: pCam->OpenCamera()
end
VimbaSDK-->>Application: Step2 OK
Application->>VimbaSDK: Step3: 设置图像采集模式
Note left of VimbaSDK: 设置相机图像采集模式:软件触发,硬件触发,自由采集
VimbaSDK-->>Application: Step3 OK
Application->>SciAqAVT: Step4: 准备采集SciStartAcquire()
SciAqAVT->>VimbaSDK: pCam->StartAcquire()
loop 准备采集图像
VimbaSDK->VimbaSDK: pCam->StartContinuousImageAcquisition()
end
VimbaSDK-->>Application: Step4 OK
Application->>SciAqAVT: Step5: 拍照SciGrabImage()
SciAqAVT->>VimbaSDK: pCam->Shot(*image)
loop 拍照
VimbaSDK->VimbaSDK: m_ApiController.GetImage()
end
VimbaSDK-->>Application: Step5 OK
activate Application
Note over Application,VimbaSDK: 多次拍照时间
Note over Application,VimbaSDK: 可以一直调用拍照SciGrabImage()
Note over Application,VimbaSDK: 这个过程可以一直持续下去,直接上层应用不再需要相机拍照功能为止。
Note over Application,VimbaSDK: ...
deactivate Application
Note left of Application: 如果用户准备退出整个软件时, 正好和以上流程相反
Application->>SciAqAVT: Step6: SciStopAcquire()
SciAqAVT->>VimbaSDK: ...
Application->>SciAqAVT: Step7: SciCloseCamera()
SciAqAVT->>VimbaSDK: ...
Application->>SciAqAVT: Step8: VimbaSystem.Shutdown()
SciAqAVT->>VimbaSDK: ...
Note over Application,VimbaSDK: 到此为步Vimba SDK已经停止工作,可以进行程序其它模块的销毁工作...